This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278979/tps62a01-question

器件型号:TPS62A01

各位专家、您好!

我的客户有如下问题。 你能回答一下吗?
1.输出电容
数据表提到、当输出电压为0.6V<输出电压< 1.2V 时、建议的输出电容值为22uF x 2个。 如果客户选择47uF x 1pcs、是否有任何限制?

2.前馈电容器
数据表建议值为120pF、Vout=1.8V 时。 如果客户设置 Vout=1.15V、如何确定前馈电容器的容值?

3.独立健康委员会
您能告诉 IHC (OC)最大规格吗?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原佳

    1.单个47uF 也应该足够

    2.120pF 也可用于1.15V。 只有在添加前馈电容器时、

    最大 HS 电流限值为2.3A

    此致、

    瓦伦