This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:VBUS 无输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273155/tps65987d-vbus-no-output

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS54560

您好、亲爱的。

这是第一次使用 tps65987、不幸的是我遇到了一个奇怪的问题、即芯片引脚 VBUS2没有输出。

我的情况如下:  

1.没有外接 flash、 器件配置"配置1"它的角色是 DFP、5V@3A 就足够了、可以满足我的要求。

2. LDO_3V3始终打开,ADCIN1设置为0.13。 MISO 通过1K 电阻器下拉。

3. I2C1连接到 MCU,因为后面可能存在其他配置,例如 DR-SWAP。

4.当然、 PP_HV1用于灌电流、PP_HV2用于拉电流。

  除 GPIO 外、我的设计与 TPS65987EVM (PSIL060)板看起来完全相同。

上电后、我认为 TPS65987可以直接以 配置1的模式运行并正常工作。

事实上、我 向 PP_HV2的引脚提供5V 电压、但 VBUS2的引脚上没有输出。 内部电源开关似乎处于禁用状态。

如何解决? 请帮我,谢谢!

这是我的符号尺寸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E。

    我已将此任务分配给了我们的一名团队成员、他将在本周结束前对此作出回应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tommy。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟。

    您能否检查 LDO_3V3是否启动?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tommy。

    LDO_3V3可能出现并正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以检查 PPHV2上的5V 功能吗?

    我在 EVM 上测试了默认配置1、没有发现提供5V3A 有问题。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的延迟。

    在我的电路板上、5V 由降压转换器芯片 TPS54560产生、其能力足以满足要求。

    此外、我使用 示波器测量了 LDO_3V3 (它是3.3V)、MISO (它是低电平)、HRESET (它是低电平)。 他们都是好的。     ADCIN1的电阻器值之比也正确。

    当平板电脑连接到我的板上时,其中一个 CC 线电压约为0.8V (它应该约为1.7V 0.33mA * 5.1K),另一个约为0V。

    那么从硬件设计的角度来看、是什么导致了芯片异常呢?

    顺便说一下、如果是我的电路板运行良好、 我想知道:

    1) 1)如果我的电路板未连接 UFP、PP_HV2能否直接输出5V 电压?

    2)或者  PP_HV2只能输出5V、直到 UFP 连接到我的板。

    哪一项正确?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当没有任何器件连接到该端口时、VBUS 上没有电压(PP_HV2被禁用)。 Type-C 规范指定、当没有任何器件连接到端口时、VBUS 不应为 HOT。

    0.8V 的 CC 电压似乎是错误的。 PD 控制器仅提供源、因此 CC 线路将被 PD 控制器拉高。

    0.8V 电压读数可能不符合用于灌电流检测的最小 CC 电压

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、汤米·林。

    由于 0.8V 的 CC 电压似乎是错误的、如何找到并解决该问题? TPS65987DDH 似乎仍然无法正常工作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 PD 控制器仅作为此处的供电方(DFP)、因此 PD 控制器仅在未连接任何器件时上拉 CC 线路。

    请检查 PD 控制器侧的 CC 电压、并查看在未连接任何器件时是否将其拉至2.75V。  

    此致