Other Parts Discussed in Thread: TPS54560
主题中讨论的其他器件:TPS65987、 TPS54560
您好、亲爱的。
这是第一次使用 tps65987、不幸的是我遇到了一个奇怪的问题、即芯片引脚 VBUS2没有输出。
我的情况如下:
1.没有外接 flash、 器件配置"配置1"它的角色是 DFP、5V@3A 就足够了、可以满足我的要求。
2. LDO_3V3始终打开,ADCIN1设置为0.13。 MISO 通过1K 电阻器下拉。
3. I2C1连接到 MCU,因为后面可能存在其他配置,例如 DR-SWAP。
4.当然、 PP_HV1用于灌电流、PP_HV2用于拉电流。
除 GPIO 外、我的设计与 TPS65987EVM (PSIL060)板看起来完全相同。
上电后、我认为 TPS65987可以直接以 配置1的模式运行并正常工作。
事实上、我 向 PP_HV2的引脚提供5V 电压、但 VBUS2的引脚上没有输出。 内部电源开关似乎处于禁用状态。
如何解决? 请帮我,谢谢!


这是我的符号尺寸