This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985-10DBVR 的替代产品

Guru**** 2601885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279154/lp2985-replacement-for-lp2985-10dbvr

器件型号:LP2985

大家好、我是 Kronotm 的 Niko 电气工程师。

我 在 PCB 设计中使用了 LP2985-10DBVR、因为我有2个电源电压(5V 和12V)、并且需要10V 输出。
当我测试 PCB 时、我发现 LP2985-10DBVR 的输出是5V 而不是10V。 我查看了数据表、发现旧芯片有10V 输出、新芯片有5V 输出。

是否 可以在 PCB 上使用 LP2985-10DBVR 的引脚对引脚替换?

此致、Niko G ü Ivezić

电子邮件: niko.ivezic@kronoterm.com
手机:+386 51 273 127

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niko、  

     LP2985-10DBVR 应稳定在10V。 如果您能够发送一个原理图、 我可以查看一下

    由于 LP2985-10DBVR 是购买寿命器件、调节10V 的最佳替代器件是 TPS7A2401DBVR、它具有相同的引脚排列、但它具有可调节性、并且需要外部电阻器来设置10V 输出。 除此之外、这些将被视为引脚对引脚。  它还有一个无连接或 NC 引脚而不是旁路、但是 NC 上的电容器连接不会改变功能。  

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。  

    谢谢。  

    麦基拉