This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61390:增益引脚的配置

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276159/tps61390-configuration-of-the-gain-pin

器件型号:TPS61390

您好!

您能否说明增益引脚用作输入时的配置。

在 TPS61390数据表的第5页中、说明针对 电流镜增益1:5 (MON2)、该引脚设置为高电平

但在第11页中、显示此引脚在1:5的时间内设置为低电平

哪一项是正确的? 数据表中是否有任何拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Borong、

    本周正值中国国庆日、因此负责的团队不在办公室。 因此、要获得最终答案、请等到下周、但在应用部分、您可以找到图12、其中显示1:5表示低电平、4:5表示高电平、因此我认为这是正确答案、并且第3页(而不是5)上存在拼写错误。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Borong、

    很抱歉、数据表说明和图片中存在有关增益和电流镜增益的拼写错误。

    在这两种情况下、当 GAIN 为输入引脚或输出引脚时、引脚表中的描述是正确的、如下所示:

    • 增益高:电流镜增益1:5;
    • 增益低:电流镜增益4:5;

    此致