This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:UCC24624:86V 输出条件?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24610, UCC24624, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278963/ucc24624-ucc24624-86v-output-condition

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件: UCC24612、UCC24610

您好!

我的客户考虑在 LLC 转换器上使用 UCC24624以实现86V 输出。  没问题吧?  请告知我们。  

在这种情况下(86V 输出)、我的客户考虑从外部12V 提供 Vdd 引脚。  是不是没有问题?   请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattori-San、

    是的、您可以这样做。 您只需钳制 VCC 上的最大电压。 我们的应用手册 SLUA860 介绍了如何使用我们的 UCC24610和 UCC24612实现此目的、但该技术也适用于 UCC24624。  

    我希望这可以回答您的问题。