This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:该电压是否正确?

Guru**** 2520090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-010030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277763/bq76940-is-this-voltage-right

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-010030

大家好、我是一名电力工程学生、我 的毕业项目中使用的是 Bq76940。 我正在调查数据表、我发现您在第7.1节中写下了(VC0-VSS)、(VC5B-VC5X)和(VC10B-VC10X)之间的电压差  

,但在 TIDA-010030参考中。 设计中、这些引脚之间的电压差将大约为-2V (VC0-VSS 二极管除外、它会强制电压大约为-0.7  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    这些引脚之间的电压差约为0V。 这些引脚通常始终与其本地接地保持相同的电平。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢路易斯