This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:如何设计偏置引脚的电源以获得低至0.9V 的输入电压

Guru**** 2386510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278349/tps74401-how-to-design-the-power-supply-for-bias-pin-to-get-the-input-voltages-as-low-as-0-9-v

器件型号:TPS74401

您好、如何设计偏置引脚的电源以获得低至0.9V 的输入电压? 以及0.9V 的计算方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    0.9V 输入是当您尝试调节0.8V 输出电压时器件所需的最小电压。  

    当 VIN 低于 VOUT + VDO (VBIAS)时、需要偏置电源。

    IC 设计人员计算0.9V 作为内部电路保持正常工作所需的最小电压。  

    此致!  

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、当提供3.3V 偏置、输入0.95V、输出0.8V/2A?时、它能实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steve、  

    3、3V 高于该电流的 VDO (BIAS)。  

    您的 VBIAS - VOUT = 2.5V。 在该差分下、VDO (VIN)将约为110mV。  

    您的 VIN - VOUT = 150mV。 您对于此应用有足够的余量。  

    验证噪声和 PSRR 是否适合您的应用。 当余量较小时、这些值往往会受到影响。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliette、感谢您的回答。