您好
我想在新设计中使用 TPS65400、但我们没有板载 I2C
我们如何在没有 I2C 的情况下执行电源定序、
此外、它们也是任何其他没有 I2C 的部件引脚兼容部件、
谢谢
索尔纳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Soal、
1.请注意 ENSWx 的绝对值为4V。 因此、需要对 Vin 进行分频以提供 ENSWx。
SS/PGx 引脚默认具有 SS 功能。 不建议使用 SS 引脚来控制电源时序。 由于 SS 电压上升非常快、因此如果 SS1控制 ENSW2、则电源序列不明显。 此外、SS 引脚在启动期间具有相对较高的要求、应避免受到干扰。
以下是通过 Vout1控制 ENSW2、Vout2控制 ENSW3、Vout3控制 ENSW4实现电源序列的方法。 这可以借助晶体管组件实现。
此致、
周