This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5864:芯片初始化 für 8位 PWM LED 驱动

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277997/lp5864-chip-initialisation-fur-8-bit-pwm-led-driving

器件型号:LP5864

大家好、我们准备了一个采用 LP5864和4 x 5 RGB- LED (4 x 15行)的 LED-照明板、并希望通过8位 PWM 来驱动这些 LED。 我们可以通过 I2C 访问寄存器区域、例如读取"Dev_initial"= 5Eh。

您能给我一个初始化设置(控制寄存器)和可通过8位 PWM 值和20mA 控制第一个 LED 的地址吗?

非常感谢您的支持!

 向 Michael 致以最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    如果您要获得20mA 输出电流、有很多配置可实现这一目的、以下是其中之一:

    1.设置 Maximum_Current 04h DEV_CONFIG3 寄存器 ( 0x06 )

    2.设置 DC0寄存器 ( 0x100 )到 FFh

    3.设置 PWM_BRI0寄存器 ( 0x200 )到 FFh

    完成这3个寄存器的配置后、点亮 LED 点、我认为您可以获得20mA 输出电流。

    BR、Jared