This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:VREF 引脚输出为0V

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277953/bq24170-vref-pin-output-is-0v

器件型号:BQ24170

您好!

我在 我的其中一个电池充电设计中使用了 BQ24170RGYR。

在该电路中、观察到的 VREF 引脚输出为0V、而数据表中指出它必须为3.3V、那么是否需要进行任何初始化才能使 VREF 为3.3V。

共享原理图快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    VREF 从 AVCC 获得电源。  如果 AVCC 有电、并且不在 OVPSET 的过压/欠压范围之外、则 VREF 和 REGN 应为向上。 我怀疑 OVPSET 电阻器或者 ISET、ACSET、TS 或 STAT 电阻器未安装原理图中所示的值。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答、下面我检查一下离散值。

    此致

    尼基尔