This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:支持0V 充电?

Guru**** 2630635 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25798, BQ25792, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275567/bq25792-support-0v-charging

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: TPS25750、BQ40Z50、BQ25798

我们将 TPS25750 + BQ25792与2节电池(bq40z50)配合使用。

当2节电池过度放电时、由于其内部保护 IC (bq40z50)、该电池的输出电压将为零。 该电池支持0V 充电、它将从6V+充电电压中恢复。

那么、我的问题是 TPS25750 + BQ25792是否支持6V+充电电压来恢复0V 电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0V 电池意味着 bq25792的 BAT1和 BAT2引脚在未充电时为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker、

    充电器将尝试在100mA 处进行涓流充电、并将电池电压提高到2.5V。  如果没有电池或电池组保护器完全闭合且没有100mA 路径、则 BAT 引脚和 SYS 引脚可能短暂出现过压、这会导致直流/直流转换器关断。   我建议将 BQ25792替换为不存在 OVP 问题的引脚对引脚和寄存器 BQ25798。

    此致、

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好:

    感谢您的答复。

    我们需要支持 USB PD、这就是我们选择 TPS25750 + BQ25792的原因。

    我在 TPS25750 Application Customization Tool 中找不到 BQ25798配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker、

    BQ25798具有与 BQ25792相同的寄存器。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好:

    您是指相同的寄存器和 IIC 从器件地址?

    因此、我们使用由 TPS25750 Application Customization Tool 生成的 EEPROM 槽、选定 BQ25792可用于 TPS25750 + BQ25798?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker、

    可以。

    此致、

    杰夫