This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:有关 TPS54231的查询

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272000/tps54231-inquiry-about-tps54231

器件型号:TPS54231

请允许我确认 TPS54231的用法。
在将 TPS54231用作反相电源时、多个电路板上发生了相同的外设元件故障。
电源电路的设计基于以下方面。
www.ti.com/.../slva317b.pdf

我们要检查的要点如下。
是否可以将 TPS54231的反相电源用作这两个电源?
我们是否应该使用当前打开的 EN 引脚?
此外、在将 EN 引脚用作反相电源时、应如何使用该引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田先生,您好!

    您能否分享您的原理图和应用条件(输入电压/输出 电压/输出 电流)? 我想审核您的申请。

    故障电路板会出现什么损坏现象? (例如、器件内部 MOSFET 短路?)

    可以将其用于反相降压/升压。 如果将 EN 引脚悬空、则应启用器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    感谢您的 答复。

    这是原理图。

    输入电压为12V、输出电压为-12V、输出电流为0.2A。

    电路板损坏的部分是电阻器 R1。

    电阻值已从1Ω 增加到20Ω 以上。

    (R1:RK73H2ETTD1R00F)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     横田先生,您好!

    R1已损坏、在正常运行期间是否检查了 R1电压? 然后我们可以计算功率位置 P=U*U/1ohm,请检查是否超过0.5W 额定功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    在正常运行期间、R1电压为0.02V。

    P = 0.02V*0.02V/ 1Ω= 0.4mW

    这远远低于0.5W 的额定功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     横田先生,您好!

    也许你没有捕获到最坏的情况? 抱歉、除了过热、我不知道电阻器损坏的其他原因。

    此外、您是否检查了 Vout/sw/Vouty IL 波形? 在正常运行期间是否稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长时间没有活动、我将首先关闭此主题。