This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:接地失效问题

Guru**** 2814105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS281C30, TPS1HTC30-Q1, TPS272C45, TPS274C65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278424/tps1h000-q1-loss-of-ground-issue

器件型号:TPS1H000-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1HTC30-Q1TPS272C45TPS274C65、TPS281C30

大家好、

根据我们的应用手册 《设计德州仪器高侧开关的接地损耗和电池损耗》、如果电源和 GND 之间存在低阻抗路径、则200kOhm 路径可能导致未连接导通。

我的客户在电源上使用了电子保险丝、该保险丝具有泄漏电流和低阻抗路径。 应用手册还建议 TPSxHAxx 和 TPSxHBxx 系列解决了内部200k Ω 路径问题、但是客户需要40V 输入电压和~1A 负载能力来驱动负载。 您能否推荐一款能够满足客户需求的器件?

Br

锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sirul:

    我们目前没有很多汽车级40V 直流兼容型高侧开关器件。 一种解决方案是将图1-6中的相同应用手册所述的转向二极管修复与相同器件或更低 Ron 的器件(如 TPS1H100)配合使用、以避免在这种双故障情况(GND 失效且同步输出对地短路)下可能造成的任何损坏。

    如果客户愿意更换他们的器件、请查看 TPS1HTC30-Q1。 这是我们新一代高电压高侧开关的一部分。

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    客户实际上并不需要汽车级器件、因为这是一种工业应用。  

    客户反馈添加接地网络对解决问题没有帮助、我是否可以建议他们增加电阻器(例如、4.7千欧姆)以增加 IC 接地和模块接地之间的压降?

    客户也想知道我们新发布的器件是否解决了这个问题、但我不知道哪款器件好。 您能否分享如何 判断器件是否具有此内部寄生路径?  

    Br

    锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    这种情况下所需的 GND 网络与其他情况下的 GND 网络不同。 我们建议使用以下网络:

    您不能增加 TPSxHxxx 器件的传统 GND 网络的电阻。 电阻必须保持在1kOhm。

    请注意、所有较新的器件都没有该内部路径。 该路径仅限于 TPSxHxxx 器件及其工业版本。 (HA、HB 和 HC 器件以及 TPS272C45、TPS274C65没有这种泄漏路径)我建议考察新一代高侧开关、如 TPS1HTC30和 TPS281C30、这些开关应以60V 的电压工作。

    谢谢。

    什雷亚斯