This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:开关频率和电感器选择

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563300, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276745/tps62933-switching-frequency-and-inductor-selection

器件型号:TPS62933
主题中讨论的其他器件:TPS563300

您好!

1) 1)在数据表的表10.2中、仅针对高达1200KHz 的开关频率列出了建议的电感器值。 是否有2200kHz 的参考值?  

对于12V 输出、仅列出了500kHz。 这是因为12V 输出不支持1200kHz 及以上吗?

2)图10.8显示了在最高工作条件下的温度真的很高。 但我发现该图片与 TPS563300完全相同(图8-7)。 他们应该是相同的吗?

谢谢你。

/罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回复将在明天或下周早些时候发布。 请考虑持续到10月6日的 CN 假期。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Roland:

    1.我们收集了一些条件、然后汇总了 表10.2、这并不意味着器件无法支持 2200kHz 等其他条件。 您可以 参阅数据表的第10章来 设计电路。 您可以向我们发送原理图以供最终审阅。

    2.对于1.2MHz–12V 输出电压的应用,如果负载较重,热性能可能是一个问题。 如果您的负载较轻、则可以在此处使用器件。

    3. TPS563300属于 tps6293x 系列,这是一种具有成本效益的版本。 tps563300与 tps62933之间的主要区别在于  VIN 范围(28Vin_max 与30Vin_max )、电压基准精度(1.5%与1%)、开关频率(500kHz 与200k~2.2MHz 固定值)、IQ (20uA 与12uA)和引脚定义(引脚1 NC、引脚7 NC 与引脚1 RT)。