This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53:SMPS

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C54, UCC28C55, UCC28C53, UCC2800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279101/ucc28c53-smps

器件型号:UCC28C53
主题中讨论的其他器件:UCC28C55、、 UCC2800、UCC28C54

您好  

我有使用 UCC28C55设计 SMPS。 我根据这两个要求开始设计一个解决方案。 我完成了原理图并附上了附件、请查看和评论。

输入15-80VDC/80-400VDC

输出- 5V/2A

e2e.ti.com/.../smps_5F00_hv_5F00_low_5F00_wattage.pdf

我在图片下方进行了标记。 请推荐我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所展示的原理图看起来是正确的起点、并且所有组件占位符都显示正确。 不清楚为什么原理图中显示的 PWM 控制器是 UCC2800、但 E2E 博文中提到的 PWM 是 UCC28C53和 UCC28C55? 请完成原理图并显示所有元件值。 您还可以使用 TI Power Stage Designer 来设计/验证功率级和对补偿进行建模。 根据您的最低输入电压15V、我认为您应该考虑使用 PWM 控制器、例如 UCC28C54。

    此致、

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用  PWM 控制器 UCC28C53.alread 讨论了我的前一个线程。

    我对附件快照有一些问题、请建议我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. RSS 和 CSS 在 COMP 上形成 RC 延迟、用于实现软启动。 请参阅 UCCx8C5y 数据表第8.3.7节了解说明。
    2. 斜坡和斜坡形成斜坡补偿。 请参阅 UCCx8C5y 数据表第8.3.9节了解说明。 您将从图8-8中注意到、没有显示 cramp、这没问题。 斜坡可以添加、但如果使用、则需要在发射极/斜坡结和 GND 之间连接一个电阻器。 建议遵循斜率 comp、如图8-8所示。

    此致、

    史蒂夫