请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP3470A VOL 已指定、但我不理解。
这个 VOH 有多少?
如果未指定为 TTL 电平、请告诉我 FET 导通电阻和 VDS 规格。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
VOL 已指定、但我不理解。
这个 VOH 有多少?
如果未指定为 TTL 电平、请告诉我 FET 导通电阻和 VDS 规格。
您好、Takeshi:
VOL 的电压输出低电平是复位引脚被指定为低电平的电压值。 因此在应用中、由于此器件为低电平有效、因此当复位有效时、复位引脚将读取0V 至200mV。 对于 VOH、电压输出高电平、由于该器件是开漏器件、因此高电平值取决于上拉电阻器和上拉电压值。 例如、如果您有一个10k Ω 的上拉电阻器和 VDD 的上拉电压、则 VOH 为 VDD。 VOH 的典型值、最小值和最大值将取决于上拉电阻器值。
杰西