This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117QPMHX/NOPB

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278918/lm5117-lm5117qpmhx-nopb

器件型号:LM5117

您好!

我需要对该元件 LM5117QPMH/NOPB 支持。

完整性时遇到的一些有趣应用。 我们将获取14安培的输出电流。

IC 引脚和布线会因最大电流密度315mA /毫秒而受到很大影响。 我们试图在图层下方添加形状,并试图通过过孔分配电流,但电流在100mA 以下不会变得稳定。

那么,您对任何参考布局指南的建议,请提供。

请查看随附的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 raneel、

    LM5117是一种控制器、因此主电流将流经外部 MOSFET、而不是进入芯片的 SW 引脚。 SW 引脚只会流经高侧 MOSFET 的驱动器电流。

    谢谢你。

    Br、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢澄清.

    此致、

    Raneel。