This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40z50-R4:在 bqstudio 中导入.gg 文件时出现问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO, BQ40Z80, BQ78350-R1A, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278055/bq40z50-r2-bq40z50-r4-problem-in-importing-gg-file-in-bqstudio

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQ78350-R1ABQ40Z50、BQ28Z610 、BQSTUDIO

尊敬的 TI 团队:

你好!

我们有一个项目对3S1P 聚合物包使用 BQ40Z50-R4。 下面我们有一些问题、希望说明如何在每次我们进行更改时更新新设置。

(1)。 我们已经在 TRM 之后获得了一个 Golden Image 文件、只想更新数据闪存中的一些设置。

我们是否可以使用以下步骤仅导出更新的 gg 文件并导入到其他电池组中:导入=>全部写入=>全部读取(再次检查)?

如果是、当我们更新45个样本时会出现一些问题、但大约20个样本有错误:使用正确的充电电压为12.6V/1A 充电时 CHGV 错误激活(更低的12V/1A 也有同样的问题)、并且无法恢复、处于安全保护状态。

和电源在 xchg 激活后自动拉高电压13V(约0.4V )。

我们检查所有设置是否与其他正常包相同(应更新哪个 gg 文件)、最后可以通过安装 srec 文件来修复异常包。

(2)。如果我们使用 srec、那么我们是否需要在每次更新 srec 文件时校准电压、电流和温度?

(我们发现在 srec 文件更新后、电压不变。 电流有时具有一些容差、TI 默认情况下的温度似乎始终在可接受容差范围内、未经校准)

(3).安装 gg 文件和 srec 时是否需要小心任何步骤?

我们发现、我们使用的不同监测计 IC (BQ28Z610、BQ40Z50、BQ40Z80、BQ78350-R1A)在更新 gg 文件时有不同的情况、例如等待时间、数据闪存需要重复导入过程多次。

是否有任何原因或相关因素?

非常感谢您的建议。

谢谢、此致、

詹姆斯

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我在上传 gg 文件时遇到问题。 有些寄存器会在某些时候发出提示音。 这种方法会有问题。  

    我建议使用 srec 对每个器件进行编程。 在上传 srec 之前、您应该校准每个器件并运行健全周期(CHG/DSG)、以便监测计与电池同步。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    非常感谢您的快速回复。

    如果我们使用 srec 并遵循您的建议、可否进一步确认?

    (1)。 是否应该在 bqstudio 针对每个电池组编程更新 srec 文件后再次校准电压和电流?

    (2)。 当我~-2000mA (3S1P 电池容量4.1Ah)校准电流时、有时在大约5% q'ty 以内、bqStudio 中仍然显示大约15 μ A 的20mA 低电流、即使我继续通过电子负载(已校准)拉2000mA 几分钟并校准3次。 校准后、bqStudio 中显示的其他电池组的放电电流可在3~5mA 容差范围内。 该电流间隙15~20mA 是否正常?

    (3)。 电压校准仅检查电芯1、电池和电池组的电压。 如何校准 BQ40Z50中的电池2、电池3和电池4的电压?

    谢谢、此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

     在这里可以采用两种方法。  
    a.校准每个电池组
    B.测量10至20个电池组、并使用平均值进行校准。  

    请参阅  bq40zxx 制造、生产和校准

    我不会说~20mA 偏移是正常的。 有关正确的校准过程、请参阅上述应用手册。

    3-监测计 使用电芯1的增益系数来校准其余电芯。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    非常有名,非常感谢你的建议。

    詹姆斯