Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO, BQ40Z80, BQ78350-R1A, BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、 BQ78350-R1A、 BQ40Z50、BQ28Z610 、BQSTUDIO
尊敬的 TI 团队:
你好!
我们有一个项目对3S1P 聚合物包使用 BQ40Z50-R4。 下面我们有一些问题、希望说明如何在每次我们进行更改时更新新设置。
(1)。 我们已经在 TRM 之后获得了一个 Golden Image 文件、只想更新数据闪存中的一些设置。
我们是否可以使用以下步骤仅导出更新的 gg 文件并导入到其他电池组中:导入=>全部写入=>全部读取(再次检查)?
如果是、当我们更新45个样本时会出现一些问题、但大约20个样本有错误:使用正确的充电电压为12.6V/1A 充电时 CHGV 错误激活(更低的12V/1A 也有同样的问题)、并且无法恢复、处于安全保护状态。
和电源在 xchg 激活后自动拉高电压13V(约0.4V )。
我们检查所有设置是否与其他正常包相同(应更新哪个 gg 文件)、最后可以通过安装 srec 文件来修复异常包。
(2)。如果我们使用 srec、那么我们是否需要在每次更新 srec 文件时校准电压、电流和温度?
(我们发现在 srec 文件更新后、电压不变。 电流有时具有一些容差、TI 默认情况下的温度似乎始终在可接受容差范围内、未经校准)
(3).安装 gg 文件和 srec 时是否需要小心任何步骤?
我们发现、我们使用的不同监测计 IC (BQ28Z610、BQ40Z50、BQ40Z80、BQ78350-R1A)在更新 gg 文件时有不同的情况、例如等待时间、数据闪存需要重复导入过程多次。
是否有任何原因或相关因素?
非常感谢您的建议。
谢谢、此致、
詹姆斯