Other Parts Discussed in Thread: UCC24610, UCC24624, UCC24612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24624 主题中讨论的其他器件: UCC24612、UCC24610
您好!
我的客户考虑在 LLC 转换器上使用 UCC24624以实现86V 输出。 没问题吧? 请告知我们。
在这种情况下(86V 输出)、我的客户考虑从外部12V 提供 Vdd 引脚。 是不是没有问题? 请告知我们。
谢谢、此致、
服部美