This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有过流保护的2节串联锂离子保护

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276809/2s-li-ion-protection-with-over-current-protection

主题中讨论的其他器件:BQ29209

TI 似乎具有适用于1S 和3S+锂离子配置的过流保护。 虽然可以选择过压和欠压、但我找不到适用于锂离子电池的2S 过流保护 IC。

TI 是否有活跃在生产中的2S 锂离子过流或短路保护 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jomon、您好!

    您是对的。  我们目前不提供具有电流保护功能的2S 保护器。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    是否有任何 IC 或系列组合可以实现这一功能,例如电池管理部分的当前2S 过压保护和平衡器 IC,以及负载开关/热插拔控制器或类似的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jomon、您好!

    BQ29209本身不能以任何方式使用/配置来收集电流测量值、但您可以找到通过将此保护器与其他电路/ IC 搭配使用来提供电流测量的权变措施。

    使用系统 MCU、您可以测量检测电阻两端的压降、将该电压馈入电流放大器 IC (TI 电流放 大器产品系列链接:电流检测放大器| TI.com)、然后将电流放大器的输出馈入 MCU 上的 GPIO 引脚。  

    请注意、我不使用电流放大器 IC、因此如果您对电流放大器产品线有更多问题、请使用该器件型号创建新问题、以确保您能够与该产品线的专家相连接。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将了解其他替代方法或解决方案。

    非常感谢 Andria 的快速回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jomon、您好!

    这是没有问题的,最好的运气与您的项目!

    此致!

    安德里亚