This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903-Q1:需要带 TPS62903-Q1的小尺寸电感器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278958/tps62903-q1-need-small-size-inductor-with-tps62903-q1

器件型号:TPS62903-Q1

大家好、

由于摄像头模块应用、我的客户需要小尺寸解决方案。

在以下情况下、是否可以使用小尺寸芯片电感器?  

我知道我们还有其他解决方案、但客户需要确保 TPS62903-Q1的电感器尺寸。

输入:3.8V 输出:0.8V@3A。   

当前 Webench 结果为  Coilcraft XFL4020-102MEB (L = 1 µH、 DCR  = 10.8 mΩ、IDC = 5.4 A )

此致

J·金