This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:无 I2C 的 TPS65400电源定序

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278439/tps65400-tps65400-power-sequencing-without-i2c

器件型号:TPS65400

您好  

我想在新设计中使用 TPS65400、但我们没有板载 I2C  

我们如何在没有 I2C 的情况下执行电源定序、

此外、它们也是任何其他没有 I2C 的部件引脚兼容部件、  

谢谢

索尔纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soal、

    抱歉、我不太明白您的意思。 您的意思是设计一个非 I2C 解决方案、但同时又要与 I2C 解决方案兼容吗? 换句话说、它可在有或没有 I2C 的情况下使用。或者只是需要一个没有 I2C 的解决方案?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈利  

    我需要不带 I2C 的解决方案  

    还需要电源 时序  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soal、

    第一种方法是使用默认寄存器值并通过 ENx 实现上电序列控制。
    第二种方法是保留 I2C 接口并通过外部 I2C 实现寄存器配置、未来可以轻松升级。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈利  

    感谢您的回复  

    我是否可以按以下方式连接并期望 Vout1 --> Vout2 --> Vout3 --> Vout4

    ENSW1 =输入电压

    ENSW2 = SS1/PG1

    ENSW3 = SS2/PG2

    ENSW4 = SS3/PG3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soal、

    1.请注意 ENSWx 的绝对值为4V。  因此、需要对 Vin 进行分频以提供 ENSWx。  

    SS/PGx 引脚默认具有 SS 功能。 不建议使用 SS 引脚来控制电源时序。 由于 SS 电压上升非常快、因此如果 SS1控制 ENSW2、则电源序列不明显。 此外、SS 引脚在启动期间具有相对较高的要求、应避免受到干扰。
    以下是通过 Vout1控制 ENSW2、Vout2控制 ENSW3、Vout3控制 ENSW4实现电源序列的方法。  这可以借助晶体管组件实现。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈利  

    非常感谢