This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:是否可以使用齐纳二极管来获得更高的最大电压?

Guru**** 2538280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25961, TPS25983, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277563/tps25961-can-i-use-a-zener-to-get-a-higher-maximum-voltage

器件型号:TPS25961
主题中讨论的其他器件: TPS25983TPS2660

对于像7805这样的电压稳压器、可以添加一个接地齐纳二极管。 这会使齐纳电压加到输出电压上。  

我的输入最高可达25V、而 IC 只能接受21V。 我是否可以只添加一个5V6齐纳二极管接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    感谢您的联系。 您能分享一下自己的意思吗? 您想在哪里添加齐纳二极管?

    电子保险丝器件将使 VOUT = VIN、我们无法更改。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    下图显示了如何从+5V 稳压器获取+9V。

    齐纳二极管可提高/偏置 GND。

    我假设 TPS25961使用 Vgs 为20V 的 NFET、因此最大电压为19V。

    通过添加齐纳二极管、这些栅极将不会被拉至0V、而会被拉至齐纳电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    明白了。 这是可能的。 我建议在最终确定之前评估此内容。 您还可以查看 TPS25983等较高额定电压的器件和 TPS2660等>40V 产品组合中的电子保险丝。

    此致

    G·库纳尔