This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:如何更早地导通 DSG MOSFET?

Guru**** 2550320 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277915/bq27z746-how-to-turn-on-dsg-mosfets-earlier

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我们的产品在通过我们的器件恢复无电电池方面存在问题。

我们发现、当我们的电池获得 CUV 时、  DSG 的导通时间未早于系统上电负载上升。

它会导致系统上电失败。

有没有任何方法可以让 DSG MOSFET 更早地导通?

 

通过情况:

这是导通波形、我们可以看到、插入 Type-C 电缆2.4秒后存在放电峰值负载。

该峰值负载过多而导致电池放电。

该电池可以成功恢复、看起来 DSG 在峰值负载之前开启。

 

 

故障情况:

这是故障波形、我们可以看到、在2.4秒的峰值负载之前 DSG 没有开启。

系统无法通过电池和主控系统关闭获得电源。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    请将.gg 文件与您正在使用的配置和测试的 BQStudio 日志共享、这样我们就可以从电量监测计的角度了解发生了什么情况。 我不确定监测计在测试启动期间所处的状态、具体取决于是否触发了任何保护功能或电池电压有多低将会有所不同、我们需要审查的情况也会有所不同。

    此致、

    怀亚特·凯勒