This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:用于热插拔芯片保护的带电背板中的电容值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277461/lm5069-capacitor-value-in-the-live-backplane-for-hot-swap-chip-protection

器件型号:LM5069

您好!

我需要一些有关器件 LM5069的技术信息。 数据表中提到了"只要热插拔电路关断负载电流、带电背板部分中的电容器就需要用于吸收产生的瞬态。 如果电容不存在、电源线路中的电感会在关断时产生电压瞬态、该瞬态会超过 LM5069的绝对最大额定值、从而导致其损坏。"

考虑到本例中的最大电感负载为24V 3A、我们在数据表中谈到的电容器值是多少?

谢谢!

此致、

镍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik!

    感谢您的联系。  

    最小1 μF 陶瓷电容器应与 TVS 二极管(SMBJ30A 或等效电路)一起放在输入端。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    首先、非常感谢您的响应。 但我的问题仍然没有得到解决。

    是否有公式或流程来推断带电背板上的电容器值? 您建议最小容值为1uF。 但是、我们如何得到理想数量的电容呢?

    还有一个问题、

    例如、假设有一个用作带电背板的 PCB-A 和一个带有热插拔控制器的 PCB-B。

    这是 PCB B 上的热插拔电路。

    在本例中、PCB B 上已经有24V TVS 二极管。

    您是否仍建议将电容器(您建议的1uF)与  SMBJ30A TVS 二极管一起再次安装在 PCB-A (带电背板)上?

    希望我清楚。 请告诉我。 谢谢!

     

    此致、

    镍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik!

    请参阅下面有关输入电容器选择的屏幕截图。  

    TVS 二极管和去耦电容器应尽可能靠近热插拔控制器的 VIN 引脚放置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:  

    非常感谢您的详细信息。 因此、C IN 输入电容器单独提供瞬态吸收函数? 或者、请查看下图、  

    是否也需要在带电背板上使用如上所示的电容器?  

    我的实际问题是关于带电背板图中突出显示的电容器、而不是关于热插拔控制器本身的输入电容器。 谢谢。  

    此致、

    镍克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik!

    需要将1μF 陶瓷电容器放置在 LM5069的输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    好的。 我明白你的观点。 将如您添加的图片所示放置 C-IN 和 TVS 二极管 Z1。

    但我的问题与带电背板上的电容器有关。 请检查下面的数据表屏幕截图并进行响应。 谢谢你。

    此致、

    镍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik!

    是的、应在背板上放置一个大容量电容器。 该值由 PSU 或背板制造商决定。