This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:输出轨在额定满连续负载下崩溃

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277774/lm25116-output-rail-collapses-under-rated-full-continuous-load

器件型号:LM25116

你(们)好!

运行参数:VIN = 20V、Vout = 13.85V、Iout = 32A、L = 18uH、Cout = 3mH、 Cin = 8mH、RCS = 1.5m Ω。

我们面临一个问题、即在额定满载条件下运行15到30分钟后、输出电压轨会崩溃。

我们能否直接交谈、以便我可以显示图像?

加油打气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William  

    您会不会在此处发布您的波形? 如果你不想,请把你的电子邮件留在这里,我将通过电子邮件与你联系。  

    由于转换器可以正常工作~ 15分钟、因此我认为该问题与热关断有关、或者该问题由热元件引起。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    willm@ict-power.com

    我不会再回来,直到下周二,所以我不会回复,直到那时。 但是、请务必发送电子邮件以建立通信。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已离线获取、该 E2E 主题将关闭。