This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:TPS61032升压转换器在电池电压较低时可#39;t 升压至5V

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277663/tps61032-tps61032-boost-converter-can-t-boost-to-5v-at-lower-battery-volts

器件型号:TPS61032

我们使用 TPS61032升压转换器将锂聚合物电池的电压从3.7V 升压至5V 来为 PCB 供电、我们使用 Senseair S8 LP 传感器来测量二氧化碳气体。传感器以50mA 平均值运行、300mA 峰值运行。 在3.3V 模式下、转换器无法将电压升压到5V、控制器会重启。 在数据表中提到升压转换器具有1.8V 至升压5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    在转换器重新启动时、您能否使用示波器检查输入电压?

    在布局中、与 VBAT 的连接似乎变化很小。 因此、请测量靠近 IC 的 VBAT。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、感谢您的答复。 我使用了 RPS 来代替电池、并设置了2.7V 输入并在输入电源中获得振荡。 我把它的图片贴了出来。 提到的 VBAT 引脚是 EN 引脚、我认为这里不会有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Prabhu、您好!

    输入振铃问题很可能是由输入电容不足导致的:

    MLCC 具有直流偏置效应、这意味着在施加直流电压时、其电容会降低。 请进入制造商的网页并检查 Cin 和 Cout 的有效容量。

    以此 Murata GRM188R61A226ME15为例、其电压在5V 电压下的电容将减小74.7%、这意味着该22uF 电容器在5V 电压下仅具有5.5uF 的有效电容。

    当施加的 Cin 不足时、导线上的寄生电感会导致  输入电源发生振荡。 此类 振荡将影响输出。   如果电源通过超过10cm 的长线连接、请在输入端添加更多电容器、并添加额外的钽电容器作为 Cin。

    此外、Cin 和 Vcc 之间的连接应近且宽:

    此致、

    特拉维斯