Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5749
主题中讨论的其他器件: AM5749
您好!
我有一个关于 PMIC 配置的问题。
在我的系统中、我将 AM5749与 TPS659037电源管理单元配合使用。 系统引导时、U-boot 会首先执行已配置 PMIC 的早期硬件初始化。 该配置会改变不同稳压器的输出电压、以便为主 SoC 内核电源域供电。 评估板使用这些电压为系统的其他元件(例如 eMMC)供电。
在 U-boot 中、PMIC 输出电压值存储在结构 vcore 数据中。 调用一个"scale_vcores"函数、以使用该结构配置 PMIC。 首先、它会进行缩放(通常较低)以达到从 SoC 检索的融合值。
在定制电路板上、我使用 PMIC 以其默认输出电压为系统供电。 因此、我需要对 U-boot 进行更改、以防止它配置 PMIC 的不同稳压器。
我的方法是定义一个结构 vcore 数据、该数据的值字段进行了归零、如下所示。
struct vcores_data custom_am574x_idk_volts = {
.mpu.value[OPP_NOM] = 0,
.mpu.efuse.reg[OPP_NOM] = STD_FUSE_OPP_VMIN_MPU_NOM,
.mpu.efuse.reg_bits = DRA752_EFUSE_REGBITS,
.mpu.addr = TPS659038_REG_ADDR_SMPS12,
.mpu.pmic = &tps659038,
.mpu.abb_tx_done_mask = OMAP_ABB_MPU_TXDONE_MASK,
.eve.value[OPP_NOM] = 0,
.eve.value[OPP_OD] = 0,
.eve.value[OPP_HIGH] = 0,
.eve.efuse.reg[OPP_NOM] = STD_FUSE_OPP_VMIN_DSPEVE_NOM,
.eve.efuse.reg[OPP_OD] = STD_FUSE_OPP_VMIN_DSPEVE_OD,
.eve.efuse.reg[OPP_HIGH] = STD_FUSE_OPP_VMIN_DSPEVE_HIGH,
.eve.efuse.reg_bits = DRA752_EFUSE_REGBITS,
.eve.addr = TPS659038_REG_ADDR_SMPS45,
.eve.pmic = &tps659038,
.eve.abb_tx_done_mask = OMAP_ABB_EVE_TXDONE_MASK,
.gpu.value[OPP_NOM] = 0,
.gpu.value[OPP_OD] = 0,
.gpu.value[OPP_HIGH] = 0,
.gpu.efuse.reg[OPP_NOM] = STD_FUSE_OPP_VMIN_GPU_NOM,
.gpu.efuse.reg[OPP_OD] = STD_FUSE_OPP_VMIN_GPU_OD,
.gpu.efuse.reg[OPP_HIGH] = STD_FUSE_OPP_VMIN_GPU_HIGH,
.gpu.efuse.reg_bits = DRA752_EFUSE_REGBITS,
.gpu.addr = TPS659038_REG_ADDR_SMPS6,
.gpu.pmic = &tps659038,
.gpu.abb_tx_done_mask = OMAP_ABB_GPU_TXDONE_MASK,
.core.value[OPP_NOM] = 0,
.core.efuse.reg[OPP_NOM] = STD_FUSE_OPP_VMIN_CORE_NOM,
.core.efuse.reg_bits = DRA752_EFUSE_REGBITS,
.core.addr = TPS659038_REG_ADDR_SMPS7,
.core.pmic = &tps659038,
.iva.value[OPP_NOM] = 0,
.iva.value[OPP_OD] = 0,
.iva.value[OPP_HIGH] = 0,
.iva.efuse.reg[OPP_NOM] = STD_FUSE_OPP_VMIN_IVA_NOM,
.iva.efuse.reg[OPP_OD] = STD_FUSE_OPP_VMIN_IVA_OD,
.iva.efuse.reg[OPP_HIGH] = STD_FUSE_OPP_VMIN_IVA_HIGH,
.iva.efuse.reg_bits = DRA752_EFUSE_REGBITS,
.iva.addr = TPS659038_REG_ADDR_SMPS8,
.iva.pmic = &tps659038,
.iva.abb_tx_done_mask = OMAP_ABB_IVA_TXDONE_MASK,
};
我的问题:这是配置 u-boot 以保持 PMIC 的默认输出电压的正确方法吗?
谢谢
大卫