This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:IC 输入问题

Guru**** 2386830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276631/tps61094-ic-input-issue

器件型号:TPS61094

您好、此致。

在下面所示的原理图中、我遇到了使用 TPS61094 (IC1)的功耗问题。

标签 BAT_LiPo 代表3V-4.2V 的锂聚合物电池电压范围。

IC11是一个降压/升压 RP605K333B。

根据数据表、当我在 EN 引脚处于低电平状态且无负载的情况下打开 SMD 跳线(JP3、JP11)并且仅为 IC1供电时、功耗是超低的(nA)。 如果我闭合跳线 JP3、在 BAT_LiPo 上测量的总功耗会增加到~130uA。

然而、在我拆下 C59和 C12后、测得的电流变为低至~20uA。

C59是电解电容。

您认为 IC1输入中发生了什么情况 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon Jairo Zambrano、

    您在哪里测量电流? 所施加的电压是多少? 您在哪里找到了电流消耗信息? 电池连接在何处?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布里吉特,你好,此致

    为了降低功耗、我使用 Nordic PPK II

    IC1电流以 JP3为单位测量。

    总电流以可用的 BAT_LiPo 跳线为单位进行测量、该跳线用于接收电池。

    有关您的电机驱动器上电流消耗的信息、

    尽管测试条件(Vin=2V、Vout=3.6)与本例不同、但电流消耗是相似的。 仅当 我  卸载 C59和 C12时才能实现电流消耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon Jairo Zambrano、

    如果电流消耗类似、我不理解您的问题。 请以我能够理解的方式重新表述它。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    我个人认为它可能与大容量电容器的泄漏电流有关、但与我们的 IC 没有关系。

    因为 TPS61094的原理图没有问题。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nathan、我们在使用和不使用大容量电容器的情况下采取了这些措施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、如果 只为 IC1供电、电流与数据表类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    是的、我知道、我的意思是仅为 IC1上电时电流是正确的、因此 IC1可以正常工作、电容应该有问题或其他问题(可能是 IC11?) 不是 IC1。

    此致、

    内森