This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:TPS25970ARPW 双向电子保险丝问题

Guru**** 2529050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277292/tps2597-tps25970arpw-bidirectional-efuse-problem

器件型号:TPS2597

我的设计如下。 当我通过电子保险丝提供输入电压为12V 且 I LOAD ~3A 时、一切都正常工作。 然后我为 Vout 提供14V 电压、从而完成切换。 当我这么做时、U4将发生问题:在移除14V 并为 Vin 提供12V 电压时、我可以看到输入电流中存在严重的纹波? U4电子保险丝是否会在开关中损坏? 在示波器图片中、电流通过 Vin 测量。 在开关上,我可以看到~4A 最大电流(因为充电输入电容器的12V 电源),但它不应该制动任何东西,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tehe、

    1.您能在原理图中展示测量电流的位置吗?

    2.另请分享完整的示意图

    3.只要设备处于工作条件下,就可以正常工作。

    4.一个问题是当器件的 VOUT > Vin 时会发生的流过体二极管。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法分享完整的原理图。 切换之前(改变方向) U4和 U3电子保险丝都打开,因此体二极管不应导通,因为 IC 的 Rdson 低...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tehe、

    我们尚未测试此配置、因此在此配置的各种情况下无法保证器件的功能。 在最终确定设计之前、请进行全面评估。  

    此致

    G·库纳尔