This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746

Guru**** 2767485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276459/bq27z746-bq27z746

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

监测计报告了一个成功的学习周期。
我尝试创建一个黄金映像。 如果设置了文件类型的 EVLI 复选框、则会在读取结束时导致错误:闪存读取错误。

我把每一个盒子都取消了,除了。 对每种文件类型都执行了此操作、并且它可以正常工作。

之后我尝试将该图像应用到另一个量表。 在应用图像后、我尝试为电池充电。 但监测计立即关闭了电荷 FET。

从那时起、我甚至尝试刷写电量监测计的固件、但行为仍然是相同的。 它会立即阻止充电。

可以帮帮我吗?

谢谢。

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:电量监测计支持充电@4A、但我们需要6A。 充电/放电电 流限值设置为20.000 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施耐德先生、您好!  

    您正在使用哪个版本的 bqStudio? 此外、您是否将充电/放电电流限制设置为20 mA 或20A?  

    此致、  

    Jonny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    20A
     1.3.123构建1 2023。 9月1日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施耐德先生、您好!  

    您能将 gg 文件发送给我吗? 要导出 gg 文件、您需要转到 bqStudio 中的数据存储器、然后转到导出。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

     

    附件 GG 文件。
    到目前为止、我们在电量监测计的行为中认识到:

    通过2m Ω 分流器、它以3、5A 的电流
    我们将分流器替换为1m Ω、现在该分流器的电流为7A、这仍然不是我们设置的设置。
    我们可以设置 OCD 和 OCC、但如果使用1m Ω 分流器、超过7A、则无效。 将 OCC OCD 设置为7A 以下、如果达到截止值、监测计将闭合脂肪。   
    bqStudio 版本:版本:1.3.123构建1

     e2e.ti.com/.../test1_5F00_10_5F00_05.gg.csv


    有什么想法吗?

    谢谢你。

    Br、

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    将黄金映像上传到另一个测量仪表时、您需要重新编程保护功能、因为保护设置不会保存在黄金映像文件中。 您可能会遇到此问题、因为当您将黄金映像上传到另一个器件时、该器件仍然具有其保护的默认设置、因此您跳闸了默认保护。 请参阅 E2E 主题、了解如何在生产中对保护功能进行编程 现已问世 。  

    此致、  

    Jonny.