This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:FRS 功能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278636/bq25730-frs-function

器件型号:BQ25730

大家好、

我的客户正在 测试我们的 BQ25730。

并且他们无法清楚地了解我们的 FRS 函数。

您能帮助详细解释这个函数吗?或者给我一个 OR 博客来学习吗?

您还可以帮助说明我们如何获得 图10-21。 FRS 转换波形。

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    快速角色交换(FRS)意味着在原始电源断开时、充电器从受电方角色快速切换到电源角色、为附件提供 OTG 输出电压。 根据 USB-C PD 规范要求、此功能可以在不降低 VBUS 电压的情况下快速将充电器从正向模式传输到 OTG 模式。

     当 OTG_VAP_MODE=1b 且 EN_FRS =1b 时、FRS 与 OTG 模式类似、拉高此 OTG/VAP/FRS 可以启用 FRS 模式、正向运行。

    我希望这对您有所帮助。  

    此致、