主题中讨论的其他器件: BQ25792、 EV2400
大家好、我有4个问题、
(1) 不使用 EEPROM 的 TPS25750的配置:
是否有方法可以在不使用 EEPROM 的情况下配置 TPS25750?
(2) 使用 STM32电路板和补丁二进制数据配置 TPS25750:
如果第一个问题的答案是肯定的、我正在采用具有 I2C 通信的 STM32板来使用4CC 命令应用补丁二进制数据进行配置、我是否需要每次上电器件时执行此配置、还是一次性设置?
(3) 通过 PD 通道访问 BQ25792的 TPS25750 I2C 相关数据:
我正在使用 BQ25792、并且有兴趣访问有关 PD 功能的信息、例如电压和电流参数。 我可以通过 TPS25750的 I2C 通道检索该数据、还是需要直接连接到 BQ25792的 I2C 通道?
(4) Pach 突发模式
我有兴趣通过 I2C 通信进行修补。 但是、《技术参考手册》中涉及4CC 的步骤让我感到困惑。 您能提供任何源代码供参考、或者或许解释理解这个过程最简单的方法吗? 或者你简单地告诉我理解这个现象的最简单的方法。
谢谢!