This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:BQ24297 VSYS 输出查询

Guru**** 2504185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296, BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269027/bq24297-bq24297-vsys-output-query

器件型号:BQ24297
主题中讨论的其他器件:BQ24296

您好

客户 反馈:

2021年的 IC:当电池终端未连接到电池时、VSYS 将会振荡并输出、电池终端将输出0.7V。
2022年的 IC:当电池端子未连接到电池时、在 VSYS 输出3.6V 之后、VSYS 和电池端子都将停止输出。
这种现象是否由 IC 内电源管理逻辑的变化引起?
 Vbq24296_SET_SYS_MIN (代码初始化中的0x5))的配置为0x5。
void bq24296 设置 系统 最小值(unsigned int val)
无符号 int ret = 0;
RET = bq24296_CONFIG 接口((无符号 字符) (bq24296 CON1)
(无符号 字符)
(Val)
(无符号 字符)
(CON1 SYS 最小 屏蔽)
(无符号 字符)
(CON1 SYS 最小值)  
为什么不同年份的芯片具有不同的 VSYS 输出?
谢谢
星形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    未连接蓄电池端子时、客户是否禁用充电? 如果禁用了充电、即使没有连接电池、也应该保持 VSYS。  

    我不知道 IC 逻辑的任何变化。 我不确定客户为什么会观察到不同的行为。  

    当电池终端未连接到电池时,在 VSYS 输出3.6V 后,VSYS 和电池终端将停止输出。

    在波形捕获中查看这种行为会有所帮助。 您能帮助向客户索取此文件吗? 在未连接电池且充电启用的情况下、预计会出现 VSYS 振荡。  

    此致、

    加勒特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Garrett

    感谢您的答复。

    未连接电池时、CE 引脚会被拉低、 在启动充电时、  VSYS  波形 如下:

    当未连接电池时、CE 引脚被上拉、在启动充电时、 VSYS 波形 如下:

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    感谢您提供波形捕获。 请查看我的评论如下。  

    我已经确认以下波形是 BQ24297在启用充电但电池未连接时的预期行为。 SYS 和 BAT 电压都应该振荡。  

    由于客户的波形与预期不符、因此我还有几个其他问题。  

    1)您能帮助提供更详细的客户测试程序说明吗? 在上面的波形中、什么触发了 vsys 以使其最初上升? 客户在波形中的哪个点将/CE 引脚拉低? 连接到 SYS 的负载的预期电流消耗是多少?  

    2)客户是否可以提供一个显示 VBUS、VSYS 和 VBAT 的波形、而不仅仅是 VSYS?  

    3)连接电池时、设备的行为是否符合预期?  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Garrett

    感谢您的答复。

    1)当主板未连接到电池时,连接充电器: BQ24297输入5V ,然后 CE PIN 被上拉至 Reng 电压。

    VSYS 将通电2-3秒、然后断开、VBAT 将不会通电。 连接到 VSYS 的负载的预期电流为2A。

    它们替换了不同批次的 BQ24297、并且获得的波形不一致。 现在测量的波形是最近生成的 IC、旧版 IC 的 VSYS 将继续输出。

    2) 2)以下是 VBUS、VSYS、VBAT 和 CE 的加电波形

    3) 连接电池后、设备可以正常工作并可以充电。 当电池完全耗尽电量时、电池无法充电、这相当于未连接电池的情况。 即使电池连接到充电器、也无法激活。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    感谢您的讲解和其他波形。 根据这些新信息、我需要做一些研究和测试、并会回复给您。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    首先、3)当客户的电池完全耗尽时、您可以帮助获取有关客户使用的保护电路的更多信息吗? 电路如何从 BAT 引脚断开电池端子? 将电池重新连接到 BAT 引脚的机制是什么(例如保护器是否需要特定的电压电平)?  

    连接到 VSYS 的负载的预期电流为2A。

    请让客户仔细检查预期的电流消耗。 初始上电时电流消耗是否预计最小? 如果上电时电流消耗为2A、由于数据表第21页所述的软启动特性、VSYS 将永远不会上升到2V 以上。 当 I 在 EVM 上进行测试时、即使200mA 等轻负载也会防止 SYS 在未连接电池时斜升。  

    然后关注最新波形、在该波形中、/CE 始终为低电平、似乎存在一个将 BAT 和 SYS 均拉低的关键事件。 我有几个关于此活动的问题给客户。  

    -在 SYS 甚至可能的 BAT 上电流消耗是否有尖峰?  

    -可以在/CE 拉低的情况下捕获 SW 节点电压以及 VSYS 吗? 我想检查降压转换器是否可能会停止。  

    -在 VSYS 和 VBAT 下降之后,所有寄存器的状态是什么?

    -在掉电之后,您是否再次观察到 VSYS 或 VBAT 被供电?  

    此致、

    加勒特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Garrett

    感谢您的答复。

               当  电池  完全   断电时、您能帮助获得有关保护电路的更多信息吗?     电路如何     从  BAT 引脚断开电池端子?       将  电池重新连接 到 BAT 引脚的机制是什么 ( 例如   保护器是否 需要  特定的 电压 电平)?  

    A:当电池放电电压低于2.8V 后、放电停止;当电池受到保护后、需要对电池充电才能恢复。 电池激活后、它将继续向外部输出电压。

    请  仔细 检查 预期的 电流 消耗。          初始 上电时电流消耗是否预计最小?  如果        上电时电流消耗为2A  、     由于           数据表第21页所述的软启动特性、VSYS 将永远不会上升到2V 以上。  当 I  在 EVM 上进行测试时 、即使      200mA 等轻负载也会 防止 SYS    在 未   连接电池时斜升。  

    答: VSYS 将为主控件供电。 在启动过程中、电流是动态的、范围从数十 mA 到超过1A。

             SYS  甚至  BAT 上的电流消耗是否会出现尖峰?  

    A:用于在电池电量耗尽且处于关断状态时测量 VSYS 和 BAT 的状态。 在关断状态下执行充电时、通常不会出现过流峰值。

     您是否可以        在 /CE 下拉为 低电平时捕获 SW 节点电压以及 VSYS?  我  想  检查  降压 转换器是否  可能会 停止。  

    答: 以下是使用电池拉低 CE 时 VSYS 和 SW 的波形。

    以下是 CE 被拉低 且没有电池时 VSYS 和 SW 的波形。

    在  下降之后  、您是否 曾 观察到 VSYS 或 VBAT   再次通电?  

    A: 断电后、不会观察到 VSYS 和 VBAT 通电。

    充电状态下的寄存器值如下所示:

    启动后的寄存器值:

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    我们正在查看这些新信息、我们将在本周晚些时候与您联系。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    感谢您提供更多详细信息、请查看我的以下评论。  

    电池保护后,电池需要充电才能恢复。 电池激活后,它将继续向外部输出电压。

    激活电池的触发器是什么? 是基于电压还是基于电流?  

    对于显示 SW 节点不带电池的波形、您可以提供一个原始时间刻度为400毫秒的波形、并在 VSYS 和 VBAT 下降时放大到更小的时间刻度。 提供的波形中的 VSYS 是正常的。 我需要查看 VSYS 下降时事件的 SW 节点行为。  

    我还查看了寄存器状态、对于我而言突出的一个状态是 REG08、指示 PG_STAT = 0 (电源正常状态)。 在本主题之前、您提到 CE 已上拉到 REGN、并且其中一个波形显示 CE 同时下降到 GND。 这使我怀疑此问题可能与客户输入电源不稳定有关、或由于某种原因 REGN LDO 关闭。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    我想分享一个可能解释行为的理论。

    比较启动后充电期间的寄存器状态我在启动后注意到输入电流限值从2A 设置降低到了500mA 设置。 您曾提到客户负载预计为~2A。 首次启动后超过500mA IINLIM 阈值后 SYS 负载增加可能会导致 VSYS 崩溃。 然后、软启动特性不允许 SYS 斜升、因为不存在电池并且负载大于100mA。   

    要进行调试、您可以请求客户强制 D+/D-检测将 IINLIM 设置为2A 或更高的值、并查看是否仍然观察到 VSYS 崩溃行为。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RILIM 的电流电阻为0R、硬件不限制由软件控制的电流。 500mA 把回复中提到的电流从2A 降低了、当主机正常运行时、这是由软件根据充电器类型设置的值。 现在、如果没有电池、请连接充电器、VSYS 将下降、然后软件未运行、那么电流不受限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在线程前面由 Star 提供的寄存器转储指示启动后、电流限制最初设置为500mA。

    我针对该行为的最佳理论是、在软件将电流限制更新为2A 之前、由于该较低的电流限制、VSYS 会崩溃。 当电池被连接时、SYS 启动不存在问题并且软件可以增加电流限值、但是当电池未连接或完全放电时、VSYS 不能正确斜升、并且输入电流限值永远不能被设定为更高的值。  

    此致、

    加勒特