This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952为什么 EV2400写入寄存器使用逻辑分析仪捕获的数据与例程不同?

Guru**** 2596525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278428/bq76952-bq76952-why-the-data-captured-by-the-ev2400-write-register-using-a-logic-analyzer-is-different-from-the-routine

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好  

在采用 BQ76952的客户设计中、 这是由逻辑分析仪捕获的主机。 写入 PowerConfig 寄存器2D80的数据是如此长的列表、与例程完全不一致。

这是 逻辑分析仪 在使用 BQStudio 写入 VCELL_MODE 时捕获的数据。  

原因是什么?

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我建议阅读 BQ769x2软件开发指南 、了解与器件通信的一些示例。

    您能否提供有关这些捕获的更多详细信息? 具体来说就是主机在每次捕获中尝试发送哪些命令。 此外、似乎最后一次捕获的内容缩小了太多、导致字节不会完全显示。

    需要注意的一点是、bqStudio 通常会在写入寄存器时处理进入和退出 CONFIG UPDATE 模式以及发送校验和。 因此、读数可能会有所不同。

    此致、

    马克斯·韦博肯