This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关 BQ76952的问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278690/bq76952-question-about-bq76952

器件型号:BQ76952

您好:

在我们公司的一个项目中使用 BQ76952期间进行的充电过压测试中、发现、

(1)过压保护过程:BQ76952已配置为在过压1秒后发生保护、从软件读取的配置值也为1秒。 发现实际保护时间通常为1秒左右、这在大多数情况下是正常的。 然而、多次测试偶尔需要保护约2秒、发生的概率很高

(2)过压保护恢复过程:BQ76952参数配置为过压恢复时间1秒、但从软件读取的配置值为2秒。 但是、通过多次测量获得的实际恢复时间实际上大约为3.6秒、

测得的波形如下图所示

(__LW_AT__μ s)过压和过压恢复、恢复时间为3.6秒

为应对这种情况、请参考规格、两个关键参数已正确设置为

请问,上述现象的可能原因是甚么? 如何解决? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    器件可能正在进入睡眠模式。  您能否读取电池状态寄存器(0x12)并查看在该行为期间 SLEEP 位是否变为高电平?

    此致、

    马克斯·韦博肯