This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:前置稳压器电路:电容器噪声问题

Guru**** 1410430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275096/bq76942-preregulator-circuit-capacitor-noise-issue

器件型号:BQ76942

我们建议客户使用前置稳压器电路。

但 C13电容器中始终存在噪声。

另外、他们发现在移除 C13时、噪音会消失。

当使用更大的电容时、噪声将降低。

使用较小的电容时、噪声将增加。

1.您是否知道造成这种噪音问题的潜在原因? 如何避免它呢?

2.如果很难分析、客户在想去掉电容。

您可以告诉我 C13电容器的功能吗? 如果被删除、系统是否存在一些潜在风险?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    他们使用什么电容器、额定电压是多少?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max 是100V 电容器。 他们尝试了不同品牌的电容器。 相同的问题。

    此外、它们可在使用3.3V 电压时找到(为 MCU 供电)。  (电路板中只有 Monitor、MCU、第二保护器、不含降压和 LDO)

    BAT 引脚、BREG 引脚甚至 reg18引脚中都有常规高频元件。

    我已确认 VSS 单点接地。

    我还怀疑地面受到干扰。 但客户表示不同意。  

    还有其他可能的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    这听起来很奇怪。

    您能否提供一个波形、展示带电容器和不带电容器的 BJT 集电极和发射极?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述是 VREG 引脚波形。

    以下2个波形是 BAT 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您是否还可以在未连接电容器的情况下发送匹配波形、以便我们进行比较?

    此致、

    马克斯·韦博肯