This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:关于 TPS65982的原始工程文件(.pjt)和二进制文件(.bin)

Guru**** 2813555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TUSB1064, TUSB1046EVM, TPS65982, TUSB1146EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278563/tusb1064rnqevm-original-project-file-pjt-and-binary-file-bin-about-tps65982

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1046EVMTPS65982、TUSB1064、TUSB1146、TPS65987、 TUSB1146EVM

大家好、

我希望获得 TPS65982芯片(TUSB1046EVM 评估板上)上标配的原始 Project 文件(.pjt)和二进制文件(.bin)。

谢谢!我会很感激它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩:

      已发送 TUSB1064项目文件、 您支持什么客户?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:í a

    好的,非常感谢,我的客户是  BYD 和沃尔沃,我需要设计一台机器来测试车载充电器,就像你知道的,很多车都有通过 Typec 的 DP 功能。

    再次感谢您的及时回复!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

     您还可以 将  TUSB1046EVM 评估板上的原始项目文件(.pjt)和二进制文件(.bin)发送给我吗?

    我需要设计有关 DP 发送器和 DP 接收器的 PCB 板。 因此我需要这两个项目文件(TUSB1046EVM 和 TUSB1064EVM)。

    这对你来说实在是太麻烦了。

    此致 Bsst

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩:

      您需要 TUSB1146或 TUSB1046项目文件? 我刚发送了 TUSB1146文件。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:í a

    是的、我需要这两者。我检查您发送的文件、是否是 DRC 格式文件?实际上,正如一些其他人之前要求的那样、我还需要项目文件来自定义 TUSB1046EVM 和 TUSB1064RNQ PD 控制器的一些设置。 我需要使用"Application Customization Tool"来调试 PD 控制器。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大脑:

    我还看到论坛上有人提出了同样的问题以及论坛经理的回应。

    我已经注意到 PS65982是 NRND (不推荐用于新设计),我 还将在新设计中使用 TPS65987。 但到目前为止、我有了 TUSB1046 EVM 板和 TUSB1064EVM 板、它们都配备了 TPS65982、为了继续进行测试、我至少需要知道此板上芯片的当前设置是什么。 我正在学习如何设置 PD 控制器。 我对这个项目有点焦虑、因此感谢您的及时回应

    此致

     肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩:

        我也向您发送了 PD 配置工具。

        可以先从 TUSB1146EVM 和 TUSB1064EVM 开始、TUSB1046是旧器件、性能不如 TUSB1146。

    此致

    布赖恩