请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25141-Q1 大家好、我使用 LM25141-Q 来设计降压电路。 输出电压为3.3V。 FB 引脚连接至 GND 至输出3.3V。
我想知道如何使用 Bode-100测量该电路的环路相位裕度和增益裕度?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.