This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CH341A-01:尝试使用 USB-PD-CHG-EVM 芯片实现闪存无法正常工作

Guru**** 2627925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278100/usb-pd-chg-evm-01-trying-to-flash-using-ch341a-usb-chip-not-working

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:TPS25750

我正在尝试使用 CH341A USB 芯片(https://www.amazon.com/dp/B07V2M5MVH?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details)、使用 TI TPS25750应用自定义工具中创建的二进制文件来刷写 PD 控制器、但它不能正常工作、表明数据值小于芯片大小。 我已附加了配置图片以及尝试运行此程序时出现的错误消息。 物理连接是否正确? 我是否具有正确的软件配置(EEPROM)和.bin 文件?

    

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    您发现的问题似乎来自 您使用的 CH341A USB 到 I2C 转换器芯片。 我们通常使用 Aardvark I2C/SPI 主机适配器、在使用的同一接头上刷写 EVM。 这将直接刷写到 I2C EEPROM。 我不知道 CH341A 部件、因此我无法支持该部件。 您在哪里看到了使用 CH341A 器件的建议?

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    要补充我之前的回复、请根据此处的 PDF、确保您的 I2C 连接正确。 I2C 连接为 I2C_SCL、I2C_SDA 和 GND (不是 I2C1_SCL ...)。 这对我来说看起来不错,但请仔细检查一下。

    e2e.ti.com/.../6278.USB_5F00_PD_5F00_CHG_5F00_EM_5F00_01_5F00_PINOUT.pdf

    此致!

    亚历克斯