This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:TPSM41625输出电压取决于输入电压

Guru**** 2561520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625, TPS543C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274951/tpsm41625-tpsm41625-output-voltage-dependent-on-input-voltage

器件型号:TPSM41625
主题中讨论的其他器件: TPS543C20A

大家好!
我创建了一个采用 TPSM41625 MOVR 模块的 PCB、作为从电池电压到7V 的电源管理芯片、适用于一些小型伺服系统、并作为板上其他电子产品的电源。

我遇到了一个 Tho 问题、当我为 TPSM 模块提供电压时、输出电压取决于输入电压、而不是7V.e2e.ti.com/.../PCB_5F00_schematic.pdf 的恒定电压输出

如果我向 TPSM 施加~9V 的电压、我会得到大约7V 的输出电压、但是输入电压越高、输出电压就越高。
在15V 输入上、tpsm 模块的输出电压为~9、3V。

我们能够确定 PCB 上没有短路、并且在为 tpsm 供电时没有什么东西变热。

我的原理图中是否存在任何即时问题或对 tpsm 模块进行故障排除的方法?
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅将 RS +的一个5k36电阻器替换为另一个电路板上的一个5k36电阻器、以避免之前发生的 tpsm
    除此之外、我没有更换任何其他组件

    电压被提供给 tpsm、并且检查了所有连接都在那里、其他一切都和以前一样、我"仅"获得了错误的输出电压

    想一想,试着去除掉 tpsm #2和焊接在 tpsm #1并采取一个电阻器我不小心脱焊在#1并替换它从#2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎再次焊接时出现了问题。

    请告诉我、重新焊接旧模块是否有任何不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息,有点不那么好消息:

    我焊接了 TPSM #3、它能够在稳定的输出电压下工作。 输入电压从9~16V 开始、输出为7V。 <9V 输出电压略有下降、<7V 完全下降。 但这应该在我假设的规格范围内。

    TPSM #2缺少电阻器,这可能是它不工作的原因,我已经检查了每个连接,所以它应该都已连接;焊盘布局也在每个引脚上都有焊料。
    查看 TPS543C20A 数据表、似乎是 R_ILIM 电阻器缺失、我不确定没有该电阻器会发生什么情况、因为它在第8.4.13节中提到"必须通过 ILIM 电压设置电阻器 RILIM 将 ILIM 引脚连接到 AGND "。

    关于电阻器,我不小心从模块#1脱焊,我从2号将其脱焊,并将其焊接到1号,但还没有再测试模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    听起来您可以将问题与其他模块中不良连接/拆焊的引脚和元件隔离开来。

    如果您没有任何其他问题、我将关闭该主题。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    又有一个问题;如果您可以为我提供两个缺失电阻的封装和值、我可以自行订购一些备用电阻器

    祝您愉快的一天^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    ILIM 电阻器为36.5kOHM 0201。  

    0402+至 RS 电阻器为1k Ω 和 RS。

    谢谢。

    约瑟夫