Thread 中讨论的其他器件:TPS65987、 TPS65988
我们将生产具有2个 USB-C 端口的产品。
该产品将以24VDC 运行 、并 由通过其中一个 USB-C 端口(5V、9V、15V 或20V)提供的任何电压生成。
为了使该产品正常工作、它需要通过端口 A 连接到 笔记本电脑。仅连接到笔记本电脑时、它将通过 USB-C 端口获得电源。
如果还连接到 端口 B 上的 USB 充电器、则 此端口为产品供电。
我们将在系统中包含一个可变稳压器、因此、 当我们有 USB-C 充电器的剩余功率时、我们可以向端口 A 上的主机提供5V、9V、15V 或20V 电压。
我想确认我们的系统能够正常工作、使用 EVM 验证相关事项、
我认为这是用于此目的的正确跳线配置:
端口 A 通过外部开关(PP_EXT1)接受电力、并通过内部开关(PP_HV1)提供电力
端口 B 通过内部开关(PP_HV1)接受电力
您能否提供具有以下特点的.prj 文件:
- 从端口 A 或端口 B 接收电源。
-如果端口和端口 B 已连接,则从端口 B 接收电源,并向端口 A 提供电源。
谢谢。
大卫