This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:用于电源的分流电阻器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278024/lm61460-shunt-resistor-used-for-power-supply

器件型号:LM61460

为了测量睡眠期间的电流、我要在以下位置(用红色标记)添加100m Ω 的分流电阻器、由放大器+ADC 电路测量。

请告诉我电源控制环路是否存在任何风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为最好将100m Ω 电阻器放置在反馈分压器和前馈电路之后。

    因此、将电阻器放置在 RFF/CFF 之后、它不应成为内部控制环路的一部分、但这样您就可以测量输出电流。

    此致。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它会在100m Ω 电阻器上引起额外的压降、无法进行补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    在这种情况下、您可以将其放置在环路中。  

    通常、我不会将其放在环路中、但我认为100m Ω 不会对其造成太大影响。

    此致、

    吉米