This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8111

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277398/isom8111

倉田と申します。
上記のオプトエミュレータについて質問があります。
<質問1>
入力電流を変化させた場合、出力電流と出力電圧の飽和特性はどのように変化しますか?特性データがあればご記入ください。
<質問2>
上記の入力電流対出力電流 μ 出力電圧飽和特性は、既存のフォトカプラとほぼ同じであると仮定してよいですか μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurata-San,
    E2E 仅提供英文版。 请使用英文重新提交问题。
    Arigatho,
    ありがと
    ~伦纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我叫 Kurata。
    我有一个关于上述光耦仿真器的问题。

    输入电流变化时、输出电流和输出电压的饱和特性如何变化? 请输入任何特征数据。

    假设上述输入电流与输出电流/输出电压饱和特性与现有光耦合器几乎相同是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurata-San,  

    感谢您与我们联系。  

    1. 输入电流(IF)与输出电流和输出电压的关系图可能在数据表的最终版本中提供。 您可以 在数据表的 CTR 部分(7.7电气特性)中看到它的初始特性。 与正向电流相比、我们的光仿真器具有更小的 CTR 变化。  
    2. 是的、这基本上是正确的。 如需更多信息、请评估电气特性部分。 光耦仿真器设计用于仿真现有的光耦合器。 通过使用非基于光的隔离和 TI 的隔离技术、我们能够提供与光耦合器相同的功能、具有更严格的 CTR 和其他性能改进(请参阅数据表中的"3说明"部分)。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致!
    安德鲁