This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:如果电池尝试充电至高于3.0V、PG 和 STAT LED 会闪烁

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276864/bq25619e-pg-and-stat-led-flickers-if-battery-tries-to-charge-above-3-0v

器件型号:BQ25619E

您好!

我在板上使用的 BQ25619E IC 具有以下原理图。

我还没有对 IC 进行编程并且连接了2.6V 电池。 I 已将 CE 和 PSEL 引脚接地(GND)。

现在、我要将 USB 板与 USB 保护 IC 相连、如原理图所示。 VBUS 和 GND 信号进入 BQ25619E 板。

当我连接适配器时、电池将平稳充电至3.0V、但当电池电压达到3.0V 时、PG 和 STAT LED 开始闪烁。 这样做的原因可能是什么?

仅当 VBUS 上的输入电流大于750mA 时、才会触发 USB 保护 IC。 但 BQ25619E 中预充电电流(40mA)、终止充电电流(60mA)和快速充电电流设置(340mA)的默认设置不超过750mA。 那么、为什么 PG 和 STAT LED 会闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 打开和关闭 PG 指示灯转换是该问题可能与您的输入适配器相关的线索。 如果与输入适配器相关的某个元件中断充电、则 STAT LED 在指示正在充电和未充电之间闪烁是合理的。  

    您能否帮助提供一个波形、显示观察到异常行为时的 VBUS、VBAT 和 PG 引脚信号。 如果您可以在观察 PG 和 STAT LED 闪烁时读取所有 I2C 寄存器的状态、将会有所帮助。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您指出问题可能与输入适配器有关、但我使用此适配器已有很长时间、以前没有发现此问题。

    下面是显示 VBUS (粉色)、VBAT (黄色)和 PG (绿色)引脚以及 IBAT (蓝色)的波形。

    放大波形如下图所示、

       

    我不使用微控制器、因此不对 BQ25619E 进行编程。 我没有配置来读取所有 I2C 寄存器的状态。

    另一个观察结果是、 电池可在2.6V 至3.0V 之间充电、而 PG 和 STAT LED 上未观察到闪烁 。 仅当电池达到3.0V 并尝试进一步充电时、LED 闪烁才会开始。 导致此问题的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vedashree:  

    感谢您提供所需的波形。 电池可以从2.6V 很好地充电至3V 这一事实似乎是导致问题的原因是器件尝试将充电电流从40mA 增加到340mA。  

    您的波形显示每次 IBAT 尝试将 VBUS 压降增加到低于输入电源可接受的最小电压电平时的情况。 这会导致转换器短暂关闭以允许 VBUS 恢复、因此 PG 和 STAT 将改变状态。

    这表明您的适配器可能过载。 您之前提到过 USB 保护器可限制750mA 的输入电流、是否在 SYS 上连接了任何负载?

    我建议您在此行为期间使用显示 IBUS 的波形、以检查是否达到750mA 限制。 还要仔细看一下您的原理图、当需要的最小值为1uf 时、您目前在 VBUS 上没有任何电容器。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的结论、当充电电流增加到340mA 时、VBUS 会在 SYS (VSYS)上连接负载。 但 VSYS 上没有任何系统负载。

    在下面的波形中、黄色:VBAT、粉色:VBUS;蓝色:IBUS。 (忽略绿色波形)

    在下面的波形中、黄色:VBAT、蓝色:IBAT;粉色:VBUS;绿色:PG

    是的、如果 IBUS 超出750mA 范围、USB 保护 IC 会启用故障。 但在默认状态下、快速充电电流在 BQ25619E 中为340 mA、VSYS 上没有负载。 在 U1 IC (USB 保护 IC)输出 VBUS 附近确实有1uF 电容器。

    唯一需要注意的是 PSEL 接地、从而允许输入电流高达2.4A。 这是否会对充电电流产生任何影响并最终在 VBUS 上观察到骤降?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vedashree:  

    感谢您提供新信息。  如果 BQ25619E 的输出侧仅尝试绘制340mA、则在您的物理板设计中似乎需要解决该问题。 我不知道您的 USB 输入额定电流是多少、但它的电压不应该因为大约340mA 电流消耗而如此严重地下降。 可能值得检查保护 IC 是否实际将电流限制为低于750mA 的值。  

    过去也出现过类似的问题、即从电源到 VBUS 引脚的电缆和 PCB 布线上的寄生电阻过大。 您还可以自由地尝试将 PSEL 驱动为高电平、以将输入电流限制设置为500mA 而不是2.4A、但对于您的特定用例、我不确定是否会产生影响、因为当 ICHG= 340mA 时、输入电流应远低于500mA。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    我使用的 USB 适配器是 Raspberry PI USB C 电源。

    • 5.1V/3.0A 直流输出

    我已获取不存在 USB 保护 IC 时的波形(仅限 BQ25619E IC 和 USB 连接器、VBUS 直接与 IC 相连)。 下面是波形。

    黄色:VBAT;蓝色:IBAT;粉色:VBUS;绿色:PSEL 处于低电平时的 PGOOD。

    蓝色波形表示电流、其中500mV = 1A。 此处、IBAT 大于500mV、因此充电电流约为1.2A。 这不是 默认的快速充电电流320mA。 我怀疑由于电流消耗大于用于快速充电的750mA、当电路中存在 USB 保护时、IC 会启用 USB 保护功能。

    另一个观察结果是、当我们将 PSEL 连接至高电平(上拉)时、充电电流永远不会超过500mA。 因此、PSEL 状态是否可以覆盖 ICHG 默认值?  

    你有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vedashree:  

    提供的新波形确认了此问题与 USB 保护器有关、因为 VBUS 不再因电池电流消耗增加而下降。

    当 PSEL 为高电平时、IBAT 从不超过500mA、因为输入电流被限制在500mA。 PSEL 设为高电平会将 Iindpm 设置设为500mA、但不会更改 ICHG 设置。 例如、如果 Iindpm = 500mA 且 ICHG = 1A、IBAT 将无法达到1A、REG0A 状态寄存器将指示器件处于 Iindpm 状态。

    您提到您没有使用微控制器。 因此、只要未使用 I2C 通信、ICHG 就不应更改340mA 默认值。 似乎 ICHG 寄存器被无意修改、或电阻器值准确度影响了您的 IBAT 测量。  

    我需要查看 ICHG 寄存器(REG02)的状态以确认是否已修改此设置、但根据您之前的响应、我了解您当前无权读取寄存器。  

    此致、

    加勒特