This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:异常24V 连接到 Vout 导致 IC 损坏

Guru**** 2528350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278304/tps7a33-abnormal-24v-connect-to-vout-caused-ic-damaged

器件型号:TPS7A33

戒律:

客户碰巧将24V 连接到 TPS7A3301输出电压、IC 损坏。 您能否建议如何在此 PIN 中添加保护? 或者我们是否有其他 LDO 可以支持此应用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    您可以确认您的平均电压是-24V 到 Vout (而这个负 LDO 是+24V)吗?  Vout 的绝对最大额定值为-36V 至+0.3V、如下所示。  如果在 LDO 的输出端施加+24V 电压、保护 LDO 的一种方法是使用反向并联肖特基二极管、其中阳极连接到 Vout、阴极连接到 GND。

    谢谢。

    斯蒂芬