嗨、团队、我的一位客户对几个 EVM 容量变大表示担忧-请参阅以下内容
"我 现在已经购买了两个 TPS7A47xxEVM-094、并且两个都在施加30V 电压后立即放大。
我检查了电压、发现它的值是30V (实验室电源)
我已经移除了 J9 (使能)以外的所有跳线、并安装了 R2作为27K 以提供33V 输出。 未连接负载。
两个电路板上的引脚16 (VIN)附近的 IC 可能会损坏。 就像我说的、两个板上都发生了这种情况。
我喜欢该设备,但它必须工作,我不愿意再买任何.
与此类似的其他 EVM 没有发生这种情况。
此 EVM 是否存在设计问题? 这是你能看出来的吗?"
我是该账户的 FAE (CLEAR-COM / HME)、如果有任何其他问题、请告诉我
马可