This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701EVM-094:EVM 应用和 EVM 板问题

Guru**** 1156100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277306/tps7a4701evm-094-evm-app-and-evm-board-questions

器件型号:TPS7A4701EVM-094

嗨、团队、我的一位客户对几个 EVM 容量变大表示担忧-请参阅以下内容

"我  现在已经购买了两个 TPS7A47xxEVM-094、并且两个都在施加30V 电压后立即放大。
我检查了电压、发现它的值是30V (实验室电源)
我已经移除了 J9 (使能)以外的所有跳线、并安装了 R2作为27K 以提供33V 输出。 未连接负载。

两个电路板上的引脚16 (VIN)附近的 IC 可能会损坏。 就像我说的、两个板上都发生了这种情况。

我喜欢该设备,但它必须工作,我不愿意再买任何.

与此类似的其他 EVM 没有发生这种情况。

此 EVM 是否存在设计问题? 这是你能看出来的吗?"

我是该账户的 FAE (CLEAR-COM / HME)、如果有任何其他问题、请告诉我

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:  


    感谢您的提问、对于由此给您带来的不便、我们深表歉意、但这在正常运行条件下不会出现。 我将运行测试并返回给您我的结果。

    谢谢!

    乔什·纳查西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我运行了测试、EVM 工作正常、没有吸烟。 我甚至测试了高达35V 的输入电压、这不是问题。 能否查看您针对输入电压的设置? 我能看到示波器屏幕截图吗? 让我们来看看此问题的最底层。

    谢谢!
    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Josh、

    我已将消息传递给客户(Nigel)、我会告诉您我是否对事情有任何更新。 感谢您的快速处理!

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    没问题、这就是我在这里的目的。 期待得到响应。  

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Josh、来自以下客户的回复

    "谢谢。
    如果将 R2更改为27K 并移除所有跳线(J9除外)-仍然正常?

    我的 EVM 连接到30V 实验室电源、我使用其输出开关来供电。 与我对 LT3081和 LT3086等所有其他 TI EVM 的操作相同、它们也发挥了应有的作用。"

    似乎是针对低噪声30V 电源  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    是的、我移除了除 J9之外的所有跳线、并将 R2更改为27k。 我正在使用正常电源、如果我能看到波形、那将会有所帮助、因为它将帮助我剖析这个问题。 即使您的电源有噪声、我也怀疑它在摆幅上会超过35V、这正是我所测试的。  

    出现此问题还必须有其他一些原因、因为它不是 EVM。 输出电流是多少?

    谢谢!

    乔什·纳查西